This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC2650MODA:UART#39;s 输出突然变弱

Guru**** 2574125 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650MODA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/586919/ccs-cc2650moda-the-uart-s-output-suddenly-becomes-weak

器件型号:CC2650MODA

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、

我使用 CC2650MODA 模块开发项目。 为了进行故障诊断、我尝试使用 UART 输出。 因此、我为 UART RX 和 TX 选择两个引脚。 根据手册、引脚选择没有差异、因此我选择任何空引脚。 在本例中、TX 的引脚为 DIO_14、RX 的引脚为 DIO_13。 起初、UART 工作正常。 终端显示了我需要的所有内容。 但经过一段时间后、输出会出现中断。 当我尝试连接示波器时、我看到最大信号电平 为≈600mV、而不 是≈3V。 我尝试为 TX 配置另一对引脚 DIO_8、为 RX 配置 DIO9。 但它对我根本没有帮助。

原因可能是什么? 必须为 UART 选择哪些引脚是否重要?  

(我测试模块的项目是 ZeroProject。)

感谢您付出的衰减

此致

Boris Fridman

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Boris、

    您可以为 UART 选择任何可用的 IO。 您对项目进行了哪些修改? 您是否使用 XDS110或其他调试器来开发您的项目?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    修改仅限于引脚选择(我将讨论 ZeroProject):我将 LED 按钮和 UART 移到了其他引脚、将其他端口的引脚作为 I2C、SPI I 未分配(为它们提供了值 DIO_Unassigned)。 我还通过仅提醒两个 Rx 和 Tx 引脚来取消分配 UART 的两个不必要引脚。 没有进行任何其他修改。

    是的、我使用的是 XDS110调试器。

    此致
    Boris Fridman
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能否拍摄您的设置图片? 我们以前没有听说过这个问题,所以它使我们感到困惑。 我能够使用 UART 日志记录至少一周(用于测试)。

    当您的设置中的 UART 日志记录消失时、器件是否仍在运行?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是弱 UART 信号的图片。 您可以看到信号介于440mV 和760mV 之间。

    该模块是 CC2650MODA。


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    发生这种情况时、器件是否仍在广播/连接?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的。