主题中讨论的其他器件: CC2540
让我介绍一下我的问题、如下所示
目标是计算外部晶体的负载电容、该晶体使用 CC2640的射频时钟。
在此网站 http://processors.wiki.ti.com/index.php/CC26xx_Tips_and_Tricks 上、我们可以知道当 Δ 值为0时、负载容差为9pF。
为此、我们可以做出以下假设
每个引脚上来自引脚或布局的所有随机电容为4pF
Δ= 0
请帮助我检查哪个公式正确:
公式1:晶振的总负载电容= 0.5*(9+4)= 6.5pF
公式2:晶振的总负载电容=9+0.5*4=11pF
在本应用手册 http://www.ti.com/lit/an/swra495e/swra495e.pdf 中、请参阅图3。 我们可以看到"cl_intx2"。 此符号的正确含义是什么? 是9F 还是18pF? 还是意味着有两个9pF 内部电容器?
请您澄清一下吗?
非常感谢~