This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2640:负载电容

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2640, CC2540

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/565600/cc2640-load-capacitance

器件型号:CC2640
主题中讨论的其他器件: CC2540

让我介绍一下我的问题、如下所示

目标是计算外部晶体的负载电容、该晶体使用 CC2640的射频时钟。

在此网站 http://processors.wiki.ti.com/index.php/CC26xx_Tips_and_Tricks 上、我们可以知道当 Δ 值为0时、负载容差为9pF。

为此、我们可以做出以下假设

每个引脚上来自引脚或布局的所有随机电容为4pF

Δ= 0

请帮助我检查哪个公式正确:

公式1:晶振的总负载电容= 0.5*(9+4)= 6.5pF

公式2:晶振的总负载电容=9+0.5*4=11pF

在本应用手册 http://www.ti.com/lit/an/swra495e/swra495e.pdf 中、请参阅图3。 我们可以看到"cl_intx2"。 此符号的正确含义是什么? 是9F 还是18pF? 还是意味着有两个9pF 内部电容器?

请您澄清一下吗?

非常感谢~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户好!

    我们的参考设计中使用的晶体的 CL = 9pF、因此这是内部电容阵列默认调整的值、其中包括 TI 参考设计上的寄生电容。 如果您复制我们的参考设计并使用具有相同负载电容要求的晶体、则可以使用内部电容阵列的默认设置。

    仅来自两个分立式电容器元件的总负载电容是所用电容器值的一半(两个大小相等的电容器)。 图3. 显示了一个简化的等效电路。 例如、如果仅使用外部负载电容器(CL1 和 CL2)、并且 CL_INT 为0、则使用两个18pF 电容器会导致负载电容为9pF (不包括寄生电容)。 我在另一个有关 CC2540晶体负载电容的主题中解释了这一概念:

    https://e2e.ti.com/support/wireless_connectivity/low_power_rf_tools/f/155/p/332131/1158815#1158815

    如果您可以使用频谱分析仪、则可以设置连续波(CW) TX 信号、并观察来自已编程中心频率的偏移、如果您的载波偏移太大、则可以调整负载电容:

    • 降低负载电容以增加载波频率。
    • 增加负载电容以降低载波频率。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、感谢您的反馈。 当 Δ 值为0时、我们忽略来自引脚和电路板布局的随机电容、我可以说外部晶体的负载电容为9pF 还是9pF 的一半。 感谢您的澄清