This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC2640:CC2640简单的中央 UART 写入问题

Guru**** 2568585 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/588986/ccs-cc2640-cc2640-simple-central-uart-write-issue

器件型号:CC2640

工具/软件:Code Composer Studio

我正在使用 Simple. central 的修改版本。 UART 读取回调和中央初始化函数 UART_WRITE 工作正常。 但是、当我尝试在 SimpleBLECentral_processRoleEvent 中执行 UART 写入时  


案例 GAP_DEVICE_DISCOVERING_EVENT:

字符发送器[3]={'D'、'E'、'V'};
UART_WRITE (UART_Handle、Sender、3);

UART 写入完成但不返回并且发生不精确的错误异常处理程序循环。 UART_WRITE 工作后无断点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    如果您布置了一个事件,然后调用 UART_write(),是否会出现错误。 可能是 UART_write()的处理时间过长。


    祝你一切顺利