请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2640 工具/软件:Code Composer Studio
我正在使用 Simple. central 的修改版本。 UART 读取回调和中央初始化函数 UART_WRITE 工作正常。 但是、当我尝试在 SimpleBLECentral_processRoleEvent 中执行 UART 写入时
案例 GAP_DEVICE_DISCOVERING_EVENT:
字符发送器[3]={'D'、'E'、'V'};
UART_WRITE (UART_Handle、Sender、3);
UART 写入完成但不返回并且发生不精确的错误异常处理程序循环。 UART_WRITE 工作后无断点。