This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2541:是否有任何情况会导致闪存被擦除或损坏而丢失图像?

Guru**** 2573695 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2541

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/589123/cc2541-any-condition-will-cause-flash-erased-or-damaged-to-lost-image

器件型号:CC2541

尊敬的 TI 专家:

我的一位客户大约是8000pcs CC2541、他发现4 pcs CC2541首次测试正常。 但在短时间内(可能几个小时或几天)、这4个 CC2541中没有 BLE 或任何其他功能。  闪存已锁定、因此无法回读以比较更改的内容。重新编程后一切正常。 他 怀疑 这4个 CC2541已 被擦除或部分闪存损坏。

您对此案例有什么建议吗?  在 低  电压下的 R/W 或 R/W SNV 过多次等情况下、闪存是否可能会损坏? 非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Bruce、您好!

    我们尚未在 TI 参考硬件上观察到这种情况。 我们过去在某些客户电路板上看到过此问题。 在这些情况下、问题的根源是布局不当(即未遵循 TI 参考设计)、尤其是在时钟和接地路径周围、ESD 保护不足或 SW 错误、例如应用 C 堆栈溢出。 如果您只在少数电路板上看到此问题、我建议查看您的硬件布局和 ESD 测试结果。 如果您想发布相关布局、我们很乐意提供反馈。

    祝你一切顺利
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 JXS:
    非常感谢您的帮助。 我将告诉客户执行建议、并查看他们是否可以发布布局和 ESD 测试结果。