请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2541 尊敬的 TI 专家:
我的一位客户大约是8000pcs CC2541、他发现4 pcs CC2541首次测试正常。 但在短时间内(可能几个小时或几天)、这4个 CC2541中没有 BLE 或任何其他功能。 闪存已锁定、因此无法回读以比较更改的内容。重新编程后一切正常。 他 怀疑 这4个 CC2541已 被擦除或部分闪存损坏。
您对此案例有什么建议吗? 在 低 电压下的 R/W 或 R/W SNV 过多次等情况下、闪存是否可能会损坏? 非常感谢。