This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 想要了解支持双模蓝牙的 MCU

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2564C, CC2564

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/565004/want-to-know-about-mcus-which-support-dual-mode-bluetooth

主题中讨论的其他器件:CC2564CCC2564

我想了解双模蓝牙 MCU、我找到了许多模块、但我想知道是否有 MCU。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    请参阅以下页面、了解可与 CC2564C/CC2564B 双模蓝牙控制器和 TI 双模蓝牙堆栈搭配使用的 MCU 列表。

    processors.wiki.ti.com/.../CC256x_EVM_Platform
    www.ti.com/.../tibluetoothstack-sdk


    此致、
    Vihang
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我需要 MCU 而不是需要主机 MCU 工作的调制解调器。 是否有任何支持 BLE 和 BT (经典)或仅支持蓝牙经典的 MCU? IAM 正在寻找同时支持 BLE 和 BT 或仅支持经典的单芯片。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sunil、

    TI 没有同时支持 BT 经典+ BLE 或 BT 经典的单芯片无线 MCU。 (有仅支持 BLE 的无线 MCU。)

    对于双模或 BT 经典、我们有如下所示的模块上系统(SoM)合作伙伴。 这些模块内嵌微控制器(MCU)和蓝牙控制器、MCU 运行完整的蓝牙堆栈。 对于大多数用例、采用 TI CC256x 的2个芯片模块可提供具有竞争力的功耗和射频性能、并可灵活地使用蓝牙堆栈进行编程。 如有兴趣、您可以联系我们的 SoM 合作伙伴以了解更多详细信息、并提及您已获得 TI 的推荐和此帖子。

    模块合作伙伴 区域 模块器件型号 支持的 TI 芯片 无线技术 认证 网站
    Wi-linktech 中国、全球 WLT2564SWLT2564FWLT2564M CC2564 双模蓝牙(BT/BLE) FCC、CE http://www.wi-linktech.com/
    放大的射频 美国、中国、全球 BT53BT52BT50 CC2564 双模蓝牙(BT/BLE) FCC、IC、CE、TELEC、KC http://www.ampedrftech.com/

    感谢您的关注。  

    此致、

    Vihang