请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:CC2564C、 CC2564我想了解双模蓝牙 MCU、我找到了许多模块、但我想知道是否有 MCU。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Sunil、
TI 没有同时支持 BT 经典+ BLE 或 BT 经典的单芯片无线 MCU。 (有仅支持 BLE 的无线 MCU。)
对于双模或 BT 经典、我们有如下所示的模块上系统(SoM)合作伙伴。 这些模块内嵌微控制器(MCU)和蓝牙控制器、MCU 运行完整的蓝牙堆栈。 对于大多数用例、采用 TI CC256x 的2个芯片模块可提供具有竞争力的功耗和射频性能、并可灵活地使用蓝牙堆栈进行编程。 如有兴趣、您可以联系我们的 SoM 合作伙伴以了解更多详细信息、并提及您已获得 TI 的推荐和此帖子。
| 模块合作伙伴 | 区域 | 模块器件型号 | 支持的 TI 芯片 | 无线技术 | 认证 | 网站 |
| Wi-linktech | 中国、全球 | WLT2564S、 WLT2564F、 WLT2564M | CC2564 | 双模蓝牙(BT/BLE) | FCC、CE | http://www.wi-linktech.com/ |
| 放大的射频 | 美国、中国、全球 | BT53、 BT52、 BT50 | CC2564 | 双模蓝牙(BT/BLE) | FCC、IC、CE、TELEC、KC | http://www.ampedrftech.com/ |
感谢您的关注。
此致、
Vihang