This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2541:BLE 模块正在广播但未连接

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2541

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/565091/cc2541-ble-module-is-advertising-but-not-connecting

器件型号:CC2541
主题中讨论的其他器件: CC 调试器

尊敬的 TI:
我们有一些基本代码。 我们在 cc2541中成功使用了这些代码。 但是、如果现在我们将相同的十六进制文件刻录到 cc2541、则它不起作用、假设硬件出现了问题、我们进行了新的硬件设置、但它也没有连接到手机、 只是它广播了一段时间、如果我们尝试连接到器件、则需要一些时间进行连接、并且在2秒内断开连接。  
原因可能是什么?

它能够连接、但找不到服务、这就是原因。 设备正在断开连接。

我们已经尝试了 HM10和 Bluegiga 模块
 我们尝试了多个代码、所有示例代码均不起作用、请尽快恢复

我正在上传我的完整 keyfobdemo.c

请发送电子邮件至 help.e2e.ti.com/.../0755.keyfobdemo.c


此致、
伊德里斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否使用自己设计的 CC2541定制板?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否、如前所述、我们使用的是 HM10模块和 Bluegiga 模块。
    这就是我们尝试使用 iPhone 时在 NRF 应用程序中遇到的错误

    (系统)从外围设备 xyz 可选断开时出错、器件会突然终止。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    怀疑可能是 CC 调试器的情况不好、我们按照文档 swru197h (CC 调试器用户指南 Rev.H)第8.2节所述更新了 CC 调试器的固件版本、但运气不好...
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您使用什么 BLE 中央设备连接到您的 HM10?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    移动电话应用
    1-NRF 连接
    2-Simplelink 传感器标签
    这两个应用是我们作为 BLE 中央设备尝试过的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您在 HM10上运行 SmithpleBLEPeripheral、它是否起作用?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不可以、SimpleBLEPeripheral 根本没有广播。 如果我们使用问题中附加的代码、这至少是广告。
    请检查该附件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是否设置"inited_advertising_enable = true"?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Chen 在"inited_advertising_enable = true"之后、SimpleBLEperipheral 正常工作、
    您能不能建议所附代码出现什么问题?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    随附的代码是什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请查看此处随附的 keyfobdemo.c 文件。
    e2e.ti.com/.../3377.0755.keyfobdemo.c

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Chen 的帮助、
    我们解决了问题,问题是配置文件 uuid 定义。
    我们不知道构建项目时为什么没有出错、但我们如何定义 uuid 及其工作方式。

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Chen 的帮助、
    我们解决了问题,问题是配置文件 uuid 定义。
    我们不知道构建项目时为什么没有出错、但我们如何定义 uuid 及其工作方式。

    谢谢