请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2541 主题中讨论的其他器件: CC 调试器
尊敬的 TI:
我们有一些基本代码。 我们在 cc2541中成功使用了这些代码。 但是、如果现在我们将相同的十六进制文件刻录到 cc2541、则它不起作用、假设硬件出现了问题、我们进行了新的硬件设置、但它也没有连接到手机、 只是它广播了一段时间、如果我们尝试连接到器件、则需要一些时间进行连接、并且在2秒内断开连接。
原因可能是什么?
它能够连接、但找不到服务、这就是原因。 设备正在断开连接。
我们已经尝试了 HM10和 Bluegiga 模块
我们尝试了多个代码、所有示例代码均不起作用、请尽快恢复
我正在上传我的完整 keyfobdemo.c
请发送电子邮件至 help.e2e.ti.com/.../0755.keyfobdemo.c
此致、
伊德里斯