This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650STK:使用广播包在没有 BLE 连接的情况下发送传感器数据

Guru**** 2568565 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/588952/cc2650stk-send-sensor-data-without-ble-connection-using-advertisement-packets

器件型号:CC2650STK
Thread 中讨论的其他器件:CC2650

您好!

我想通过 cc2650 sensortag 上的广播包发送各种传感器值。

问题在于、当与任何 BLE 器件没有任何连接时、sensortag 会发送广播。 在这种情况下、传感器未处于活动状态、无法获取数据。 另一方面、当建立连接时、广播会停止。  

我尝试修改源代码、以通过更改传感器激活条件来解决此问题。

目前、我可以 发送连接或不连接的广播数据包、其中包含物体温度(TMP007)传感器数据。  

在不连接到数据收集器的情况下获取传感器数据的便捷方式是什么?

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您不希望 BLE 连接获取传感器数据、则在 BLE 广播中放置传感器值是唯一实现该目标的方法。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    那么、当传感器仅在建立连接时获取数据时、我该怎么做呢?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您始终可以打开传感器以收集数据并在 BLE 广播中发送传感器数据。