请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2650STK Thread 中讨论的其他器件:CC2650
您好!
我想通过 cc2650 sensortag 上的广播包发送各种传感器值。
问题在于、当与任何 BLE 器件没有任何连接时、sensortag 会发送广播。 在这种情况下、传感器未处于活动状态、无法获取数据。 另一方面、当建立连接时、广播会停止。
我尝试修改源代码、以通过更改传感器激活条件来解决此问题。
目前、我可以 发送连接或不连接的广播数据包、其中包含物体温度(TMP007)传感器数据。
在不连接到数据收集器的情况下获取传感器数据的便捷方式是什么?
提前感谢。