This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/CC2564:具有 Noos 的 TM4C。 我是否需要特定的编译器版本和 Tivaware?

Guru**** 2596455 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2564MODA, CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/588677/compiler-cc2564-tm4c-with-noos-do-i-need-a-specific-compiler-version-and-tivaware

器件型号:CC2564
Thread 中讨论的其他器件: CC2650

工具/软件:TI C/C++编译器

大家好、

那么、我在这里有一些问题。  

我的设置是定制板上的 TM4C123G 和 CC2564MODA。 我使用的是编译器 TI v16.9.0 LTS 和 Tivaware 2.1.2.111。  我正在尝试在没有操作系统的情况下运行示例 SPPDemo。
我手头没有 BoosterPack、因此我对此有疑问、硬件问题是可能的。


调用 BSC_Initialize 时、HCI 出现问题、返回-4 、BTPS_ERROR_HCI_INITIALIZING_ERROR

我阅读了此主题:   并尝试为 CCS 找到有关"3.1设置目标"的内容、但未找到任何内容。 (以防我未正确更改它。


只需确认软件不是这里的问题、就像我在需要特定编译器的 CC2650之前看到的那样。 如果版本不是问题、我必须获取合适的 BoosterPack。


谢谢阅读、我希望有人能提供帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以使用最新的 Tiva 软件、如 wiki 页面processors.wiki.ti.com/.../CC256x_Tiva_TI_Bluetooth_Stack'中所述。 当您尝试在定制板上启动时、最好具有有效的 Booster Pack 参考。

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不过、感谢 Hari 的回答、链接的页面根本没有任何信息。

    我确实按照另一页中的建议更改了 TIvaware 路径。 编译器不会抱怨、但当示例代码看起来是从 v5.02开始时、生成的代码无法与 TI 编译器 v16配合使用。 这就是我所担心的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我指的是此 Wiki 页面- processors.wiki.ti.com/.../CC256x_Tiva_TI_Bluetooth_Stack。

    无论如何、HCI 初始化错误可能意味着与 CC2564B 的通信未建立。 您可能需要检查正在使用的 BT 复位 GPIO 和 UART 端口。 我没有很关注编译器的兼容性。 您是否担心 Blutopia 库可能与用于构建项目的工具链不兼容?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Hari、

    感谢您的链接。
    我现在已经越过了这个错误。 这是由于电路板的设计方式、我在俯瞰稳压器的车尾箱。

    "您是否担心 Blutopia 库可能与用于构建项目的工具链不兼容?" 是的、基本上这是我的担忧、但这似乎不是问题。
    现在,我面临着其他值得提出另一个问题的问题。

    感谢你能抽出时间