请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2564 Thread 中讨论的其他器件: CC2650
工具/软件:TI C/C++编译器
大家好、
那么、我在这里有一些问题。
我的设置是定制板上的 TM4C123G 和 CC2564MODA。 我使用的是编译器 TI v16.9.0 LTS 和 Tivaware 2.1.2.111。 我正在尝试在没有操作系统的情况下运行示例 SPPDemo。
我手头没有 BoosterPack、因此我对此有疑问、硬件问题是可能的。
调用 BSC_Initialize 时、HCI 出现问题、返回-4 、BTPS_ERROR_HCI_INITIALIZING_ERROR
我阅读了此主题:
并尝试为 CCS 找到有关"3.1设置目标"的内容、但未找到任何内容。 (以防我未正确更改它。
只需确认软件不是这里的问题、就像我在需要特定编译器的 CC2650之前看到的那样。 如果版本不是问题、我必须获取合适的 BoosterPack。
谢谢阅读、我希望有人能提供帮助。