请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
Thread 中讨论的其他器件:CC2650、 CC2640大家好。
我使用 CC2650 Launchpad 通过简单的广播项目测试电流消耗、但我遇到了一些问题。
默认电路板配置表 SPI MOSI 引脚分配给 IOID_9、并且我测试功耗、最小电流将降至10uA 以下。
但我将 MOSI 引脚更改为 IOID_20、在最小电流中的功耗将高达90~95uA。
我没有更改任何代码、只是更改了引脚的配置、我在两个引脚之间看不到任何不同、
为什么会引发此问题?
感谢你的任何帮助。