This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2640引脚配置功耗问题

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650, CC2640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/565029/cc2640-power-consumption-of-pin-configuration-problem

Thread 中讨论的其他器件:CC2650CC2640

大家好。


我使用 CC2650 Launchpad 通过简单的广播项目测试电流消耗、但我遇到了一些问题。

默认电路板配置表 SPI MOSI 引脚分配给 IOID_9、并且我测试功耗、最小电流将降至10uA 以下。

但我将 MOSI 引脚更改为 IOID_20、在最小电流中的功耗将高达90~95uA。

我没有更改任何代码、只是更改了引脚的配置、我在两个引脚之间看不到任何不同、

为什么会引发此问题?

感谢你的任何帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    用户好!
    您在哪里更改了 DIO 配置?
    DIO20连接到具有一个2.2k Ω 上拉电阻器的外部闪存片选。 这可能是导致额外电流的原因。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Erik。

    我更改了 CC2640_LAUNCHXL.h 文件中的配置。
    好的、我看到了。 从现在开始、我更改为另一个 PIN 以避免此问题。

    非常感谢。