请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC-DEVPACK-DEBUG Thread 中讨论的其他器件:CC2650、 BLE-STACK
您好!
我有 传感器标签[cc2650]。 通过 Raspberry PI、我希望与此通信并从传感器标签获取数据。
我使用 hcitool 和 gatttool 手动读取了数据。 现在、我想制作一个小的"C"程序来持续读取传感器数据。
我在这方面发现了困难、因为使用 gatttool、 在'c'程序中、只有交互模式是可能的、这不是有用的/不可能的)。
是否有人可以提供一些提示/指南来继续此操作。
谢谢!