This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 连接并读取 CC2650传感器标签中的数据

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650, BLE-STACK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/565208/connect-and-read-data-from-cc2650-sensor-tag

器件型号:CC-DEVPACK-DEBUG
Thread 中讨论的其他器件:CC2650BLE-STACK

您好!

我有 传感器标签[cc2650]。 通过 Raspberry PI、我希望与此通信并从传感器标签获取数据。

我使用 hcitool 和 gatttool 手动读取了数据。 现在、我想制作一个小的"C"程序来持续读取传感器数据。

我在这方面发现了困难、因为使用 gatttool、 在'c'程序中、只有交互模式是可能的、这不是有用的/不可能的)。

是否有人可以提供一些提示/指南来继续此操作。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您可以将另一个 CC2650器件用作中央器件、BLE-STACK 中提供了相关示例。 此外、您还可以以 SensorTag 应用为例。

    -弥敦