请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2650 您好!
我正在 CC2650芯片和另一个芯片之间进行 NPI 通信、我需要有关时序的信息。 例如、如果从器件启动一个传输、SRDY 将被置为低电平、在一个特定的 Δ t 之后、MRDY 也将为低电平、在传输结束时 MRDY 将被置为低电平、 在一定的时间内、SRDY 也将处于低电平。 那么、我的问题是 MRDY 高电平和 SRDY 高电平之间的最后一个 Δ t 是多少、在我的情况下它可以在1ms 内工作、但我想知道是否存在针对此情况的既定时序。
提前非常感谢!