This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650:需要 NPI 时序图信息

Guru**** 2560720 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/565138/cc2650-npi-timing-diagrams-info-needed

器件型号:CC2650

您好!

我正在 CC2650芯片和另一个芯片之间进行 NPI 通信、我需要有关时序的信息。 例如、如果从器件启动一个传输、SRDY 将被置为低电平、在一个特定的 Δ t 之后、MRDY 也将为低电平、在传输结束时 MRDY 将被置为低电平、 在一定的时间内、SRDY 也将处于低电平。 那么、我的问题是 MRDY 高电平和 SRDY 高电平之间的最后一个 Δ t 是多少、在我的情况下它可以在1ms 内工作、但我想知道是否存在针对此情况的既定时序。


提前非常感谢!