This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2640:数据表的测量数据

Guru**** 2563960 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/588446/cc2640-measurement-data-of-data-sheet

器件型号:CC2640

您好!

我收到了客户的问题。

关于数据表、"接收器灵敏度" 和"输出功率"只是典型值的符号。
如果有多个测量数据(如果可能、超过3个)、是否可以部署?

或者、请告诉我文档或 wiki 中是否有任何信息。

此致、
Miyashiro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Miyashiro、

    有关运行条件下的更多数据、请参阅数据表中的第5.27节"典型特性"。

    此致、
    Fredrik
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Fredrik、

    感谢您的快速回复。
    我将回答客户看"典型特征"。
    感谢您的帮助。

    此致、
    Miyashiro