This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/CC2650MODA:有关 PowerCC26XX_CONFIG 和 Sensor Controller 的问题

Guru**** 2563960 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650MODA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/588351/rtos-cc2650moda-questions-in-regard-of-powercc26xx_config-and-sensor-controller

器件型号:CC2650MODA

工具/软件:TI-RTOS

您好!

我正在使用 CC2650MODA、想知道我是否可以安全地设置:

calibrateFxn =&PowerCC26XX_noCalibrate、

calibrateRCOSC_LF = false、

calibrateRCOSC_HF = false、

在"PowerCC26XX_config"数据结构下、根据我的 CFG 文件、我不使用 RCOSC:

#define SET_CCFG_MODE_CONF_SCLK_LF_OPTION              0x2       // LF XOSC

#define SET_CCFG_MODE_CONF_XOSC_FREQ                   0x3       // HF 源是24MHz xtal (默认值)

此外、我想知道我是否可以使用配置为传感器控制器输入的单个 GPIO 引脚、同时也可以在主 MCU 中使用。

主 MCU 将使用它作为 GPIO 接口来计数事件、而传感器控制器将触发其他执行任务。 是否可以同时为两个区域(MCU 和传感器控制器)使用相同的引脚?

谢谢、

Gaboh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gaboh、

    我可以回答传感器控制器的问题、但是、如果有人对电源配置有更深入的了解、则必须回答您的另一个问题。

    [引用 user="gabohkiin"主 MCU 将其用作 GPIO 接口来计数事件、而传感器控制器将触发其他执行任务。 是否可以同时为两个区域(MCU 和传感器控制器)使用相同的引脚?

    遗憾的是、主 CPU 和传感器控制器无法使用单个 GPIO。 您也可以在两个单独的引脚上路由同一信号。 一个由传感器控制器处理、另一个由主 CPU 处理。

    此致、

    米歇尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Michel。 我本来希望为此节省一个额外的引脚、但看起来不会发生。

    此致、