工具/软件:TI-RTOS
您好!
我正在使用 CC2650MODA、想知道我是否可以安全地设置:
calibrateFxn =&PowerCC26XX_noCalibrate、
calibrateRCOSC_LF = false、
calibrateRCOSC_HF = false、
在"PowerCC26XX_config"数据结构下、根据我的 CFG 文件、我不使用 RCOSC:
#define SET_CCFG_MODE_CONF_SCLK_LF_OPTION 0x2 // LF XOSC
#define SET_CCFG_MODE_CONF_XOSC_FREQ 0x3 // HF 源是24MHz xtal (默认值)
此外、我想知道我是否可以使用配置为传感器控制器输入的单个 GPIO 引脚、同时也可以在主 MCU 中使用。
主 MCU 将使用它作为 GPIO 接口来计数事件、而传感器控制器将触发其他执行任务。 是否可以同时为两个区域(MCU 和传感器控制器)使用相同的引脚?
谢谢、
Gaboh