This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] cc2650的 UART 问题

Guru**** 2568585 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/587985/uart-problem-with-cc2650

您好!

我使用 UART 与外设模块通信、 我也使用 UART.h 库。 我的问题是我要向 UART_write()发送命令,并且我想使用 UART_read()来验证答案, 但我不知道正确填充缓冲区的答案的大小(字节)、因此我在所有情况下都引入了一个更大的缓冲区、而我的程序因 UART_READ ()等待直到缓冲区已满、我不希望这样做而卡住。 您知道我可以做些什么来改变它吗?

此致、

米格尔·维埃拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Miguel、

    您可以创建自己的缓冲区,该缓冲区捕获每个 UART_read()。 在您得到您认为应该得到的结果后、将缓冲器与您的预期值进行比较。

    换句话说、不要更改 UART 驱动程序的缓冲区大小、而是更改应用程序缓冲区大小。

    此致、
    反叛分子
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Rebel,

    我不太理解您的回答,我的问题是我不知道从 UART_READ()接收到什么,可能是5、10或20字节。

    谢谢、

    此致、
    Miguel
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Miguel、

    设置读取大小以一次读取一个字节、并分析回调函数中的每个字节。

    它不是最漂亮的解决方案、但它起作用。

    此致、
    米歇尔