请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
您好!
我使用 UART 与外设模块通信、 我也使用 UART.h 库。 我的问题是我要向 UART_write()发送命令,并且我想使用 UART_read()来验证答案, 但我不知道正确填充缓冲区的答案的大小(字节)、因此我在所有情况下都引入了一个更大的缓冲区、而我的程序因 UART_READ ()等待直到缓冲区已满、我不希望这样做而卡住。 您知道我可以做些什么来改变它吗?
此致、
米格尔·维埃拉