请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2640R2F Thread 中讨论的其他器件: CC2650
你(们)好
我对平衡-非平衡变压器和 CC2640R2F (BGA 封装)之间的连接有疑问。 Murata Balun-LFB182G45BG5D920具有两个平衡输入:Ba1和 BA2。 CC2640R2F 具有两 个射频差分输出 RF-N 和 RF-P
有两种连接方法。
方法 I:RF-N 与 Ba1连接;RF-P 与 BA2连接
方法 II:RF-P 与 Ba1连接;RF-N 与 BA2连接。
这两种方法是否相同?
谢谢您、我期待您的回复。
此致
Fu