This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2640R2F:平衡-非平衡变压器和 CC2640R2F (BGA 封装)问题

Guru**** 2566385 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2640R2F, CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/587042/cc2640r2f-balun-and-cc2640r2f-bga-package-question

器件型号:CC2640R2F
Thread 中讨论的其他器件: CC2650
你(们)好
我对平衡-非平衡变压器和 CC2640R2F (BGA 封装)之间的连接有疑问。  Murata Balun-LFB182G45BG5D920具有两个平衡输入:Ba1和 BA2。 CC2640R2F 具有两 个射频差分输出 RF-N 和 RF-P  
有两种连接方法。  
方法 I:RF-N 与 Ba1连接;RF-P 与 BA2连接
方法 II:RF-P 与 Ba1连接;RF-N 与 BA2连接。  
这两种方法是否相同?
谢谢您、我期待您的回复。  
此致
Fu
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Fu、

    WCSP 封装仅用于单端操作。 我建议您在此处参考设计: www.ti.com/.../swrc336

    此致、
    Fredrik
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Fredrik

    感谢您发送电子邮件。 我检查了 swrc336参考设计。  遗憾的是、现在的电路板尺寸真的很小。 没有空间放置分立式组件和 PCB 天线。  

    因此、我们询问有关 CC2650所用的 CC2640R2F (BGA 封装)+平衡-非平衡变压器+芯片天线解决方案的问题。  

    说到芯片级设计、CC2650和 CC2640R2F 是否具有相同的射频内核?  如果我们只是讨论 CC2640R2F、则会发现它们是不同的封装

    (VQFN (48)、VQFN (32)、DSBGA (34)))中具有相同的射频 IC 设计?

    谢谢、期待收到任何建议。

    最好

    Fu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fu、

     将射频匹配中使用的4 (或3) 0201组件替换为0603尺寸的集成平衡-非平衡变压器、不会减少布局。

    当然、您可以在更小的电路板上实施设计、PCB 天线可以替换为芯片天线。

    它是相同的射频内核。

    此致、

    Fredrik