This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2541:CC2541 PTM

Guru**** 2563960 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/587790/cc2541-cc2541-ptm

器件型号:CC2541

要测试的器件串行无响应

1个待测试的设备:根据 PTM 文档、使用 串行端口工具时无响应(无论是 btool 还是串行助手)、串行端口 P0_2、P0_3、启用 PTM 0_4
2要测试的设备:HostTestRelease 工作正常,可以使用 btool。

文档仅要求 PTM 加入 HCI_EXT_EnablePTMCmd ()?  我需要发送串行端口以发送全部以写入它们自己的数据吗?


没有测试仪器如何确定测试是否成功?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Alvin、

    我不能完全确定您要问什么。 对于 PTM、您必须按照以下说明操作: processors.wiki.ti.com/.../PTM

    请注意、BT 认证或监管测试不需要 PTM。 您可以使用 HostTest。

    此致、
    Fredrik
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是! 我按照 wiki 使用它。 但不起作用。请提供 PTM 项目或 PTM HEX。

    非常感谢。