请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2541 要测试的器件串行无响应
1个待测试的设备:根据 PTM 文档、使用 串行端口工具时无响应(无论是 btool 还是串行助手)、串行端口 P0_2、P0_3、启用 PTM 0_4
2要测试的设备:HostTestRelease 工作正常,可以使用 btool。
文档仅要求 PTM 加入 HCI_EXT_EnablePTMCmd ()? 我需要发送串行端口以发送全部以写入它们自己的数据吗?
没有测试仪器如何确定测试是否成功?