请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2650 你(们)好
我们的要求是将广播间隔设置为低于10ms 或没有广播间隔、它将始终处于广播状态。
广播包应每5ms 发送一次。
通过使用 广播间隔小于20ms 的高占空比定向广播、SPP_BLE_Server 不会进行广播。
我们将此内容(https://e2e.ti.com/support/wireless_connectivity/bluetooth_low_energy/f/538/t/514294)
因为我们希望在 10ms 内完成服务器的广播和客户端中的广播包发现、以节省功耗。
SCAN_DURATION 可能为10ms
请为此建议一个解决方案。
谢谢、
Santhanarayanan