This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650:在没有广播间隔的情况下连续广播

Guru**** 2563960 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/587536/cc2650-advertising-continuously-without-advertising-interval

器件型号:CC2650

你(们)好

我们的要求是将广播间隔设置为低于10ms 或没有广播间隔、它将始终处于广播状态。

广播包应每5ms 发送一次。

通过使用 广播间隔小于20ms 的高占空比定向广播、SPP_BLE_Server 不会进行广播。

我们将此内容(https://e2e.ti.com/support/wireless_connectivity/bluetooth_low_energy/f/538/t/514294)

因为我们希望在 10ms 内完成服务器的广播和客户端中的广播包发现、以节省功耗。

SCAN_DURATION 可能为10ms

请为此建议一个解决方案。

谢谢、

Santhanarayanan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    使用高占空比广播时、根据规格、间隔不能超过3.75ms。
    "4.4.2.4.2高占空比定向广播
    在高占空比定向广播模式下、两次启动之间的时间
    在同一广播通道上发送连续的 ADV_DIRECT_IND PDU
    索引应小于或等于3.75ms。"

    在我们的 BLE 堆栈中、当您选择 HDC 广播时、广播间隔设置为3.75ms。

    不使用 Advertising_Interval_Min 和 Advertising_Interval_Max 参数。

    您能否尝试将 PA 信号路由到 IO 并检查逻辑分析仪的结果以查看其是否正在广播? HDC 广播将在1.28秒后结束。