Thread 中讨论的其他器件: BOOSTXL-CC2650MA、 CC2650
工具/软件:TI-RTOS
广播随机停止
我的具有 CC2650MODA 的定制板一开始看起来工作正常。
一小时后、它的广播开始随机停止、而应用的其他部分仍在工作。
我可以打开/关闭 LED 或通过 UART 写入内容、只有广播功能不起作用。
我从***_processStateChangeEvt 获得的最后一个状态是 GAPROLE_advertising
我的可发现模式配置是 GAP_ADTYPE_FLAGS_General
我已经使用 CC2650 Launchpad 和 BOOSTXL-CC2650MA 进行了测试、结果相同。
我使用我的定制板测试了 SimplePeripheral、平均存在12小时以上。
我在运行时使用了任务配置文件来查看堆栈使用情况、在我的任务中堆栈峰值约为600/1024、在 GAPRole 任务中为440/440。
我使用 GAPRole 堆栈大小768进行了测试、但结果相同。
1
为什么可以停止广播? 因为我的应用程序仍在运行、BLE 任务假设以更高的优先级运行。
2.
我应该如何解决问题?
此致、
Sarawin