This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/CC2650MODA:随机停止广播

Guru**** 2563570 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650MODA, BOOSTXL-CC2650MA, CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/587213/rtos-cc2650moda-advertising-stop-randomly

器件型号:CC2650MODA
Thread 中讨论的其他器件: BOOSTXL-CC2650MACC2650

工具/软件:TI-RTOS

广播随机停止

我的具有 CC2650MODA 的定制板一开始看起来工作正常。
一小时后、它的广播开始随机停止、而应用的其他部分仍在工作。
我可以打开/关闭 LED 或通过 UART 写入内容、只有广播功能不起作用。

我从***_processStateChangeEvt 获得的最后一个状态是 GAPROLE_advertising

我的可发现模式配置是 GAP_ADTYPE_FLAGS_General

我已经使用 CC2650 Launchpad 和 BOOSTXL-CC2650MA 进行了测试、结果相同。
我使用我的定制板测试了 SimplePeripheral、平均存在12小时以上。

我在运行时使用了任务配置文件来查看堆栈使用情况、在我的任务中堆栈峰值约为600/1024、在 GAPRole 任务中为440/440。
我使用 GAPRole 堆栈大小768进行了测试、但结果相同。

1
为什么可以停止广播? 因为我的应用程序仍在运行、BLE 任务假设以更高的优先级运行。

2.
我应该如何解决问题?

此致、
Sarawin