This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2640:适用于 CC2640工作电压

Guru**** 2562360 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/587364/cc2640-for-cc2640-operating-voltage

器件型号:CC2640

HII 全部、

我的 cc2640模块以+3.3V 运行。

如果我通过锂离子电池提供+3.7V 电压、这是否正常?

cc2640 BLE 的最大额定电流是多少?

为我推荐锂离子电池的最佳最大支持选项、并提供电池的最大电压和电流详细信息。

 请尽快向我建议解决方案。

此致

Nitin Kanani

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我知道、充满电的锂离子电池会提供4.2V 电压、这会损坏 CC2640。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nitin、

    当 YK 写入时、由于最大电压为4.2V、您无法直接从锂离子电池中耗尽

    另一种方法是使用直流/直流稳压器、例如本参考设计 中的 www.ti.com/.../cc2650em-4xs-ext-reg-rd

    谢谢、
    Fredrik