请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2640 HII 全部、
我的 cc2640模块以+3.3V 运行。
如果我通过锂离子电池提供+3.7V 电压、这是否正常?
cc2640 BLE 的最大额定电流是多少?
为我推荐锂离子电池的最佳最大支持选项、并提供电池的最大电压和电流详细信息。
请尽快向我建议解决方案。
此致
Nitin Kanani
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.