请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2640 工具/软件:Code Composer Studio
大家好,我通常使用7*7mm CC2640,它工作正常,但我有一个具有5*5mm cc2640的新模块,我无法使其运行。
我正在尝试将 SimpleBLEPeripheral 代码从 CCS 运行到模块、就像我通常在7*7mm 模块上所做的那样。
我已将 CCS 工程中的 Include 选项从更改为
"${TI_RTOS_DRIVERS_BASE}/ti/boards/SRF06EB/CC2650EM_7ID
更改为
"${TI_RTOS_DRIVERS_BASE}/ti/boards/SRF06EB/CC2650EM_5XD
代码编译并成功下载完全没有错误消息、但未运行。
CCS 调试页面中的"恢复"按钮("播放"按钮)为灰色
但是、当我将 Include 选项改回 CC2650EM_7ID 并下载时、它可以正确下载并在 CCS 上运行、但它当然不起作用、因为我使用的是5*5mm IC
当从7*7mm IC 更改为5*5mm IC 时,我是否需要做更多的事情?