This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC2640:CC2640未在5*5mm 封装 IC 上运行#39;t

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/586695/ccs-cc2640-cc2640-didn-t-run-on-5-5mm-package-ic

器件型号:CC2640

工具/软件:Code Composer Studio

大家好,我通常使用7*7mm CC2640,它工作正常,但我有一个具有5*5mm cc2640的新模块,我无法使其运行。

我正在尝试将 SimpleBLEPeripheral 代码从 CCS 运行到模块、就像我通常在7*7mm 模块上所做的那样。

我已将 CCS 工程中的 Include 选项从更改为

"${TI_RTOS_DRIVERS_BASE}/ti/boards/SRF06EB/CC2650EM_7ID

更改为

"${TI_RTOS_DRIVERS_BASE}/ti/boards/SRF06EB/CC2650EM_5XD

代码编译并成功下载完全没有错误消息、但未运行。

CCS 调试页面中的"恢复"按钮("播放"按钮)为灰色

但是、当我将 Include 选项改回 CC2650EM_7ID 并下载时、它可以正确下载并在 CCS 上运行、但它当然不起作用、因为我使用的是5*5mm IC

当从7*7mm IC 更改为5*5mm IC 时,我是否需要做更多的事情?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、在进行更多搜索后、我遇到了这个线程
    e2e.ti.com/.../420803
    它可以解决我的问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Tanavit、

    很高兴听到您解决了您的问题。

    谢谢、
    Fredrik