This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2640:BTool 高吞吐量数据-数据包发送

Guru**** 2562320 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/586557/cc2640-btool-high-throughput-data---packet-sending

器件型号:CC2640

大家好、

我想将 BTool 用作中央角色设备的参考、以分析 CC2640芯片的最大吞吐量数据通信。 我设法与 BTool 和芯片建立了通信链路、并进行了必要的 BLE 配置。 我还成功地通过按下"Send"按钮发送包含数据的数据包。 但是、我无法重复发送一个短持续时间的数据包、例如1ms 或更低持续时间。 是否有方法发送数据包、例如在循环中(如果可能、在它们之间具有预期的延迟)?

谢谢、

Kıvanç Kabasakal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    您将必须实施定期软件计时器、该计时器在每次到期时都会调用"发送"按钮。