请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2640 大家好、
我想将 BTool 用作中央角色设备的参考、以分析 CC2640芯片的最大吞吐量数据通信。 我设法与 BTool 和芯片建立了通信链路、并进行了必要的 BLE 配置。 我还成功地通过按下"Send"按钮发送包含数据的数据包。 但是、我无法重复发送一个短持续时间的数据包、例如1ms 或更低持续时间。 是否有方法发送数据包、例如在循环中(如果可能、在它们之间具有预期的延迟)?
谢谢、
Kıvanç Kabasakal