This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/BOOSTXL-CC2650MA:如何在 SPP 工程中实现关断模式?

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: BOOSTXL-CC2650MA, CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/586583/ccs-boostxl-cc2650ma-how-can-i-have-a-shutdown-mode-in-spp-project

器件型号:BOOSTXL-CC2650MA
Thread 中讨论的其他器件: CC2650

工具/软件:Code Composer Studio

你好  

我需要在 BOOSTXL-CC2650MA 上使用关断模式。
我正在从事 SPP 项目、我想优化电流消耗。 我使用 BLE 堆栈2.21和 CSS v6.2  
如果有人引导我访问某些教程或 ti.wiki 链接。
谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TI-RTOS 开箱即用示例中提供了关断模式示例。 您可以查看它并按照自己的方式实现唤醒。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Lee
    感谢你的答复。
    首先、我在 Resource Explorer Classic 中找不到引脚关断功能、其次、您能为我提供一些有关 BOOSTXL_cc2650上关断模式的链接。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能否发布您在 TI Resource Explorer Classic 中看到的内容的屏幕截图? 如果您已下载 BLE Stack 2.2.1、则应在包含这些示例的资源管理器中提供适用于 CC13XX 和 CC26XX 的 TI-RTOS。

    有关关断模式的更多信息、请查看我们的 CC26xx/CC13xx 技术参考手册、该手册可在 TI.com 上找到(第6.6节"电源模式")
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否曾尝试在 CC2650 LaunchPad 下展开驱动程序示例(如我所附图片中所示)?