请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BOOSTXL-CC2650MA Thread 中讨论的其他器件: CC2650
工具/软件:Code Composer Studio
你好
我需要在 BOOSTXL-CC2650MA 上使用关断模式。
我正在从事 SPP 项目、我想优化电流消耗。 我使用 BLE 堆栈2.21和 CSS v6.2
如果有人引导我访问某些教程或 ti.wiki 链接。
谢谢你。