请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2650 您好!
我想为串行闪存提供一个具有一个或两个 CC2650 GPIO 的存储器、以降低设计成本。 在数据表中、我发现我可以在5个 GPIO 上提供高达8mA 的电流。
在最坏的情况下(写入模式)、串行闪存需要20mA 的电流、其余时间需要2mA 的电流(读取模式)。
所以我的问题是:只能在一个 GPIO 上达到20mA 吗? 如果没有,我可以使用几个 GPIO 为它供电吗?
最后,如果我在 GPIO 的输出端添加去耦电容器,CC2650中是否有任何保护措施来避免电容器在 GPIO 上放电?
非常感谢您的帮助。
此致、
Mickael