This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650:GPIO 上的最大电流

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/586229/cc2650-maximum-current-on-gpio

器件型号:CC2650

您好!

我想为串行闪存提供一个具有一个或两个 CC2650 GPIO 的存储器、以降低设计成本。 在数据表中、我发现我可以在5个 GPIO 上提供高达8mA 的电流。

在最坏的情况下(写入模式)、串行闪存需要20mA 的电流、其余时间需要2mA 的电流(读取模式)。

所以我的问题是:只能在一个 GPIO 上达到20mA 吗? 如果没有,我可以使用几个 GPIO 为它供电吗?

最后,如果我在 GPIO 的输出端添加去耦电容器,CC2650中是否有任何保护措施来避免电容器在 GPIO 上放电?

非常感谢您的帮助。

此致、

Mickael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨、Mickael、

    如果从 IO 拉取20mA 电流、则引脚上的压降将相对较大。 这可能是问题、也可能不是问题。 此外、根据使用情况、器件的寿命可能会缩短。 可以并行使用多个 IO、也可以使用晶体管作为电源开关。

    在将器件断电时、在 IO 引脚上放置一个去耦电容器(我猜是100nF)将不会对通过引脚放电造成问题。

    谢谢、
    Fredrik
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Fredrik、

    非常感谢您的回答。 我想尝试使用去耦电容器、但仿真时遇到的问题是、当我打开引脚时、由于电容器、存在浪涌电流。

    我尝试添加一个电阻器来降低该电流峰值、但这会产生一个压降、在我的情况下、该压降应低于300mV。 在300mV 压降下、我可以将此峰值降低至40mA。

    您是否认为 CC2650能够在不显著缩短器件寿命的情况下处理此峰值?

    此致、

    Mickael
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨、Mickael、

    当您进行仿真时、我想您使用的是理想的开关。 实际上、IC 上的输出缓冲器具有一些晶体管、这些晶体管将具有一定的导通时间和电阻。 这将显著限制浪涌电流、您不应遇到任何与此相关的问题。

    顺便说一下、我认为您是 TI 员工、您是否正在进行参考设计?

    此致、
    Fredrik
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fredrik、

    非常感谢您的帮助、我将尝试在 GPIO 之后添加一个电容器。

    我在 TI 实习、我正在设计一个可供客户使用的 TI 参考设计。

    此致、

    Mickael