请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2650 我正在浏览 SimpleLink Academy Lab1、我有点困惑、因为文本在我阅读时自相矛盾。
在第2节(复制、粘贴、重命名以创建 urgentWorkTask)下有以下项目符号:
*构造新任务(复制并重命名参数和构造)并将新任务的优先级设置为1。 注意: 优先级越高意味着优先级越高。
这里的文本告诉我将 urgentWorkTask 设置为优先级1、而旧的任务仍将具有优先级2。 但是、注释文本告诉我这不正确...
通过查看 lab1-main-solution.c、还可以发现指令应该是"...并将_old_任务的优先级设置为1"。
我是正确的还是在开始时已经丢失了它?