This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650:SimpleLink Academy Lab1和 Priorities -排印错误?

Guru**** 2562120 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/586267/cc2650-simplelink-academy-lab1-and-priorities---typo

器件型号:CC2650

我正在浏览 SimpleLink Academy Lab1、我有点困惑、因为文本在我阅读时自相矛盾。

在第2节(复制、粘贴、重命名以创建 urgentWorkTask)下有以下项目符号:

*构造新任务(复制并重命名参数和构造)并将新任务的优先级设置为1。  注意: 优先级越高意味着优先级越高。

这里的文本告诉我将 urgentWorkTask 设置为优先级1、而旧的任务仍将具有优先级2。 但是、注释文本告诉我这不正确...

通过查看 lab1-main-solution.c、还可以发现指令应该是"...并将_old_任务的优先级设置为1"。

我是正确的还是在开始时已经丢失了它?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    说明和注释是正确的。 初始指令是设置新任务的_low_优先级(1)、并查看由于旧任务具有更高的优先级而发生的情况。

    如果您阅读了有关同一主题的更多说明....

    谢谢、
    Fredrik