请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2650MODA Thread 中讨论的其他器件:CC2650、
香榭丽舍
*硬件- MSP432 LaunchPad 和 CC2650模块 BoosterPack
*软件- simplelink_msp432_sdk_bluetooth_plugin_1_10_00_42 (使用 simplelink_msp432_sdk_1_30_00_40)
我正在测试 MSP432 SDK 蓝牙插件中的"温度传感器广播"演示示示例应用。
我可以构建 MSP432 LaunchPad 的应用程序二进制文件。
然后、CC2650模块 BoosterPack 固件的 CCS 项目在哪里?
我已通过"S2"按钮检查 CC2650固件是否已刷新。
我想知道如何构建 CC2650 SNP 固件。
谢谢、此致、
海登