This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650MODA:适用于 MSP432的 CC2650BP SNP CCS 项目温度传感器广播的蓝牙插件示例

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650, CC2650MODA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/586163/cc2650moda-cc2650bp-snp-ccs-project-for-msp432-bluetooth-plugin-example-of-temperature-sensor-broadcast

器件型号:CC2650MODA
Thread 中讨论的其他器件:CC2650

香榭丽舍

 

*硬件- MSP432 LaunchPad 和 CC2650模块 BoosterPack

*软件- simplelink_msp432_sdk_bluetooth_plugin_1_10_00_42 (使用 simplelink_msp432_sdk_1_30_00_40)

 

我正在测试 MSP432 SDK 蓝牙插件中的"温度传感器广播"演示示示例应用。

我可以构建 MSP432 LaunchPad 的应用程序二进制文件。

然后、CC2650模块 BoosterPack 固件的 CCS 项目在哪里?

我已通过"S2"按钮检查 CC2650固件是否已刷新。

我想知道如何构建 CC2650 SNP 固件。

谢谢、此致、

海登

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Hayden、

    您可以在 BLE 堆栈中找到适用于 CC2650MODA 的 simple_np 项目( www.ti.com/.../ble-stack )。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Marie、

    在 BLE 堆栈(2.2.1)中、cc2650bp 的 simple_np 项目具有两个二进制文件:app 和 stack。
    但是、MSP432蓝牙插件的映像是一个文件。 (simple_np_cc2650bp_UART_pm_SBL_59c69c3_merge.hex)
    那么、您能指导更多有关生成图像的详细信息吗?

    谢谢、此致、
    海登
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Marie、

    我在使用 simple_np 图像刷写 CC2650MOD 之后检查了 MSP432 BLE 温度计示例(温度传感器广播)是否正常工作。
    (使用 SmartRF 闪存编程器2刷写应用和堆栈映像。)

    那么、如何像在 MSP432 BLE 插件中一样生成一个映像呢?

    谢谢、此致、
    海登
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Hayden、

    这在《软件开发人员指南》( http://www.ti.com/lit/swru393 )的第2.7章“使用十六进制文件”中进行了解释。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    玛丽、我明白了。
    感谢您提供相关信息。

    此致、
    海登