This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650:最大 SPI 时钟速度- 12MHz 还是4MHz?

Guru**** 2561190 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650, CC2640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/585868/cc2650-maximum-spi-clock-speed---12-mhz-or-4-mhz

器件型号:CC2650
主题中讨论的其他器件: CC2640

您好!  

我在在线论坛中发现、将 CC2650作为主器件时、最大 SPI 时钟速度为12MHz。  该规范在一个地方指出它是4MHz、我看不到12MHz 的参考。  请您澄清一下吗?  

谢谢  

Bijoy  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以在数据表的 SSI 部分找到这一点。

    当器件作为从器件运行时、所需的最小系统 CLKS 为12 CLKS、系统时钟为48MHz、因此48/12 =4MHz。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此论坛条目介绍了 MCU 作为主设备能够将时钟设置为12MHz

    e2e.ti.com/.../2006874

    我的应用使用 CC2650作为主器件。 在该模式下、SPI 能否以12MHz 的频率运行?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是、但请参阅 CC2640数据表、Christin 提到:5.22同步串行接口(SSI)

    请注意、只有当您满足测试条件"与从器件的单向通信-作为主器件运行的器件"时、才会以12MHz 运行。 如果使用"正常双工操作-作为主设备运行的设备"、则限制为48MHz/8 = 6MHz。

    祝你一切顺利