请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2650 主题中讨论的其他器件: CC2640
您好!
我在在线论坛中发现、将 CC2650作为主器件时、最大 SPI 时钟速度为12MHz。 该规范在一个地方指出它是4MHz、我看不到12MHz 的参考。 请您澄清一下吗?
谢谢
Bijoy
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.